This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8691:EVM?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8691, ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/862931/ads8691-evm

器件型号:ADS8691
主题中讨论的其他器件: ADS8681

大家好、

我的客户希望评估 ADS8691 (18位)。 似乎我们仅针对16位版本的 ADS8681提供 EVM。 我们可以通过更改转换器来修改 EVM 吗? 软件是否支持18位版本的 ADS8691? 或者是否有更好的方法来评估它?

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够使用 ADS8681EVM 评估 ADS8691。 它们是引脚对引脚兼容的。

    我只想指出、由于分辨率差异、GUI 将适合16位器件、因此您可能会错过 ADS8691的最后两位分辨率。 但出于评估目的、这应该起作用。

    此致

    Cynthia