请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8691 主题中讨论的其他器件: ADS8681
大家好、
我的客户希望评估 ADS8691 (18位)。 似乎我们仅针对16位版本的 ADS8681提供 EVM。 我们可以通过更改转换器来修改 EVM 吗? 软件是否支持18位版本的 ADS8691? 或者是否有更好的方法来评估它?
非常感谢
Lutz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您应该能够使用 ADS8681EVM 评估 ADS8691。 它们是引脚对引脚兼容的。
我只想指出、由于分辨率差异、GUI 将适合16位器件、因此您可能会错过 ADS8691的最后两位分辨率。 但出于评估目的、这应该起作用。
此致
Cynthia