This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:ADS1148所需的采集电路/采样频率

Guru**** 2825905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/863344/ads1148-required-acquisition-circuit-sampling-frequency-of-ads1148

器件型号:ADS1148

您好!

   我们在项目中将 ADC IC ADS1148用于不同类型的模拟传感器(霍尔传感器、温度传感器等)。 我们没有找到具有保持电容器和互连电阻器的采集电路。 要计算不同模拟输入通道的采样频率、需要提供这些详细信息。 如果不是、请建议使用其他方法来计算采样频率。

此致、

Ganesh Potdar

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    ADS1148是一款 Δ-Σ ADC、因此根据输出数据速率以调制器频率 Fmod 对输入信号进行采样。 请参阅表5。  第9.3.4节"调制器"中。