Other Parts Discussed in Thread: ADS1148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1148 您好!
我们在项目中将 ADC IC ADS1148用于不同类型的模拟传感器(霍尔传感器、温度传感器等)。 我们没有找到具有保持电容器和互连电阻器的采集电路。 要计算不同模拟输入通道的采样频率、需要提供这些详细信息。 如果不是、请建议使用其他方法来计算采样频率。
此致、
Ganesh Potdar