This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7056:ADS7056EVM 问题

Guru**** 2511295 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA856, ADS7056, OPA836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860303/ads7056-ads7056evm-issue

器件型号:ADS7056
主题中讨论的其他器件:OPA856OPA836

大家好、

我的客户现在正在评估 ADS7056EVM、他们发现了一个奇怪的问题、当他们在 ADS7056EVM 的输入端输入稳定的直流电压(EVM 的 OPA856的输入端)、然后单击 GUI 上的 Continue capture data 按钮、他们将获得以下数据:

他们发现前2000年的数据高于输入电压、缓慢下降到正确的值、采样率为2.5MHz。

n`t 使用逻辑分析设备来捕获 ADS7056的 SPI 线路、SPI 数据与 GUI 相同、因此我们不知道发生这种情况的原因、您有什么意见吗?

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    您可以确认该板没有任何版本吗? 尤其是输入驱动器上的无源组件、OPA836?

    此外、您是否会测量 OPA836以及 ADC 输入引脚上的输入。 这确认输入不会仍然稳定。

    这已通过 GUI 确认、对吧?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    1、 EVM 没有版本。  

    2、我们已经测量了 ADC 引脚和 OPA836引脚、信号稳定。

    3、我们尝试将直流信号直接输入到 ADC、结果相同。

    您能否帮助检查 EVM 上是否出现任何问题?

    谢谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阳光明媚、

    硬件上门后、我将在 EVM 上试用并告知您

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    好的、感谢你的帮助。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    对很晚的答复深表歉意。 到年底、我们就会遇到许多问题。

    但我终于对 EVM 有所希望、从下面的图片可以看到、如果输入是稳定的且直流、ADC 在开始时不会测量任何零。 如果 ADC 正在测量上升和稳定的输入、则您将看到从低电平上升到输入电压。

    如果您仍有问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    好的、非常感谢您的帮助。

    此致、Sunny