主题中讨论的其他器件:OPA856、 OPA836
大家好、
我的客户现在正在评估 ADS7056EVM、他们发现了一个奇怪的问题、当他们在 ADS7056EVM 的输入端输入稳定的直流电压(EVM 的 OPA856的输入端)、然后单击 GUI 上的 Continue capture data 按钮、他们将获得以下数据:
他们发现前2000年的数据高于输入电压、缓慢下降到正确的值、采样率为2.5MHz。
n`t 使用逻辑分析设备来捕获 ADS7056的 SPI 线路、SPI 数据与 GUI 相同、因此我们不知道发生这种情况的原因、您有什么意见吗?
非常感谢。
此致、Sunny