This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8580:有关 DAC8580数据表的问题

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8580
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/858050/dac8580-question-about-dac8580-data-sheet

器件型号:DAC8580

1。

DAC8580数据表提供

P13、[在上电期间、所有数字输入和基准输入应保持为零伏。 如果在电源之前任何引脚变为高电平、过压保护电路将打开。]

关于上面提到的项目、哪个是电源引脚的目标?

DVVDD (+3.3V) AVDD (+5V) AVss (-5V) ALL?
仅 DVDD (+3.3V)?

2.

对于我们的产品(工业控制板)

第一步:  DVDD (+3.3V) 从0V 变为+3.3V

第2步: 在几乎与第1步相同的情况下、数字输入(SDIN SDCLK OSR1 OSR2・・・)  通过25k Ω 上拉电阻器转到+3.3V。

第三步: 在50ms 延迟后、AVdd (+5V) AVss (-5V) 变为+5V、-5V。

 

有什么问题吗?

过压保护电路导通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 不建议在新设计(NRND)中使用此器件。 因此、如果您考虑在新设计中使用该器件、请选择另一个器件。 如果您可以提供您的要求、我可以建议使用合适的器件。

    如果这是一种现有设计、我认为您的电源定序很好。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uttam  

    感谢您的善意。  

    这种情况是现有设计。   请确认附加的文件。   (电源序列_20191120.doc)

    此致
    Isao Nishitanie2e.ti.com/.../power-sequence_5F00_20191120.docx
    Uttam Sahu 说:

    您好!

    感谢您的查询。 不建议在新设计(NRND)中使用此器件。 因此、如果您考虑在新设计中使用该器件、请选择另一个器件。 如果您可以提供您的要求、我可以建议使用合适的器件。

    如果这是一种现有设计、我认为您的电源定序很好。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

    [/报价]
    Uttam Sahu 说:

    您好!

    感谢您的查询。 不建议在新设计(NRND)中使用此器件。 因此、如果您考虑在新设计中使用该器件、请选择另一个器件。 如果您可以提供您的要求、我可以建议使用合适的器件。

    如果这是一种现有设计、我认为您的电源定序很好。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uttam

    是否可以使用“power sequence_20191120.doc”确认我以前的邮件?

    我期待你的答复。

    谢谢、此致

    Isao Nishitani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uttam

    有任何更新?   正在调查中?

    Isao Nishitani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam

    在本周结束时、我想得到您的评论。

    谢谢、此致

    Isao Nishitani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Isoa-San、您好!

    我认为电源定序正常。 您目前是否面临任何问题?

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam

    你好。  

    在产品发生2次故障的情况下、DAC DAC8580被销毁。(输出信号波不是常规波形。)

    我们现在正在研究销毁原因。

     

    我们担心上电序列。

    但是,您的回答是:“电源定序对我来说很好。”

    我们将考虑问题的其他原因。

     

    谢谢、此致

    Isao Nishitani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam

    你好。  

    你能有什么评论吗?

    您能就 DAC DAC8580故障提出任何建议吗?

    您能不能对原理图有任何建议? (原理图已在前一封邮件中发送)

    谢谢、此致

    Isao Nishitani

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在研究中?   是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Uttam

    早上好。 你好。

    您的评论只是“电源定序对我来说还可以。”

    您能否提供更多详细信息?

    您的判断“电源定序对我来说很好”是什么原因?

    此致。

    Isao Nishitani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Isao、您好!

    从原理图中、我无法找到故障的根本原因。 您是否有导致故障的事件序列、或者是否每次都发生?

    很抱歉、由于年终工作负荷导致响应延迟。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Uttam

     

    当最终用户使用此板时、会发生故障。

    用户声明。    2箱。

    故障板会返回给我们。

    我们检查并知道输出信号(DAC8580)波不是常规波形。

    因此、我们不知道导致故障的顺序。

     

    我们继续分析根本原因。

    不仅是电源序列、还包括其他原因(即稳压器开关产生的 GND 噪声)。

    感谢您的善意。   

    非常感谢。

    此致、

    Isao Nishitani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Isao、您好!

    由于器件可能出现故障的模式有很多、因此通过查看原理图、很难从我的终端进行猜测。 您正在分析根本原因。 如果您发现任何其他线索、请告诉我、我可以为您的分析提供支持。  

    由于年末的假期、我的回答可能会有些缓慢。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Uttam

    非常感谢。

    如果我找到其他线索、我将再次联系。

    此致、

    Isao Nishitani