1。
DAC8580数据表提供
P13、[在上电期间、所有数字输入和基准输入应保持为零伏。 如果在电源之前任何引脚变为高电平、过压保护电路将打开。]
关于上面提到的项目、哪个是电源引脚的目标?
DVVDD (+3.3V) AVDD (+5V) AVss (-5V) ALL?
仅 DVDD (+3.3V)?
2.
对于我们的产品(工业控制板)
第一步: DVDD (+3.3V) 从0V 变为+3.3V
第2步: 在几乎与第1步相同的情况下、数字输入(SDIN SDCLK OSR1 OSR2・・・) 通过25k Ω 上拉电阻器转到+3.3V。
第三步: 在50ms 延迟后、AVdd (+5V) AVss (-5V) 变为+5V、-5V。
有什么问题吗?
过压保护电路导通?