This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-DAC11001EVM:BP-DAC11001EVM 干扰测量

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860569/bp-dac11001evm-bp-dac11001evm-glitch-measurement

器件型号:BP-DAC11001EVM

我尝试测量 BP-DAC11001EVM 的干扰。 我将软件设置为 LDAC、并使用单独的微控制器驱动 LDAC。 这样、我就可以提示我要在软件中写入的代码、然后触发 LDAC 并同时测量干扰。

这是我在从0x7FFFF 转至0x80000时测量的值:

幅度远小于数据表规格(5mV)、这很好、但需要很长时间才能达到最终值。 比稳定时间规格1us 长得多。 我有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该已经指定:图中绿色是 DAC 的 VOUT、蓝色是#LDAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    20位级别的干扰测量有点复杂。 我正在与我们的表征团队进行核实。 我明天会回来。

    此致、

    Uttam Sahu

    精密 DAC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我将在 EVM 上进行干扰测量。 您的范围看起来像是干扰的错误签名。 我无法指出原因-这可能是范围设置的问题。 我将在星期一向您发送包含设置的范围。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了,一定要来! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Uttam。 这些图上是否有更新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    请查找随附的图。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我再次尝试使用不同的微控制器板、并且能够获得与您的类似的图。