Other Parts Discussed in Thread: DAC8811, DAC91001, DAC1282, PCM5252, PCM5242
您好!
我需要设计一个信号发生器、两个用于实验室的定制信号:
*一个正弦信号200Hz,使用24位,+/- 15V, 0.5安培
*一个160KHz 正弦信号、使用16位、+/-15V、 0.5Amp
是否可以获得 最大 输出噪声电压为100nV 的这些信号?
选择 DAC、放大器、基准电压时必须小心谨慎?
您能否建议 IC 来实现以前的要求?
提前感谢