This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计具有极低输出噪声电压的信号发生器

Guru**** 2786735 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8811, DAC91001, DAC1282, PCM5252, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860803/design-a-signal-generator-with-a-very-low-a-output-noise-voltage

主题中讨论的其他器件:DAC8811DAC91001DAC1282PCM5252PCM5242

您好!

我需要设计一个信号发生器、两个用于实验室的定制信号:

*一个正弦信号200Hz,使用24位,+/- 15V, 0.5安培

*一个160KHz 正弦信号、使用16位、+/-15V、 0.5Amp

是否可以获得 最大 输出噪声电压为100nV 的这些信号?

选择 DAC、放大器、基准电压时必须小心谨慎?

您能否建议 IC 来实现以前的要求?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    我的同事 Uttam 将为您提供帮助。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    感谢您的联系。 我们有一个基于 SPI 的24位部件 DAC1282和各种16位部件。 您可以查看 DAC91001 (18位)和 DAC8811 (16位)。 您可能无法使用单个 DAC 生成这两个频率。

    如果您可以提供有关 THD、更新速率和应用详细信息的更多详细信息、我可能会为您提供更具体的建议。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助

    也许我误解了"输出噪声电压"

    我没有特定的 THD 要求、但我有一个要求、就是+/-15V 信号的变化幅度不应大于100nVots。

    关于“更新速率”,基本上是可能的最大值。

    我 知道 我需要使用2个 DAC 和放大器滤波器以及基准电压等来获得我的要求。

    此外、我还可以制作电路板来测试性能。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    对于摆幅为30V 的100nV LSB 大小、您将需要一个32位 DAC。 您的输出摆幅范围是固定的、还是可以对其进行调整以与分辨率较低的 DAC 配合使用?  

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、它固定为+/-15V、但如果要更改它、它将更大、甚至更大、+-15V、

    我 观察到32位 DAC PCM5252, 它具有384KHz 的最大采样率,它适用于160Hz (更确切地说是152.2Hz)的信号,但对于156.211KHz 的 A 信号,它不起作用,对吧?

    除了 PCM5252、您还能推荐其他 DAC 吗?

    感谢您的支持

    此致、

    Julio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将此分配给我的支持音频 DAC 的同事。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    首先、PCM 产品通常是32位输入寄存器、但不是真正的32位线性。  一个更好的规格是查看动态范围。  PCM5242的动态范围约为114dB。  这相当于大约18-19位的线性度。  这也是 Δ-Σ DAC、因此 DAC 会产生一些更高频率的噪声。  这也需要滤除。  

    但实际上、我认为您需要确定设计的 THD 限制。  如果您的信号确实需要是纯正弦波(但仅限于正弦波)、则可以考虑使用模拟正弦波发生器。

    这是一篇很好的文章、介绍了创建 signWave 的一些方法:http://www.ti.com/lit/an/snoa665c/snoa665c.pdf

    考虑到您的限制、我认为这是最好的方法。   

    请告诉我您的想法、

    Paul