This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138:3.3V 时的典型/最大电流消耗

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860531/ads7138-typ-max-current-draw-at-3-3v

器件型号:ADS7138

您好!

此器件采用3.3V 电源时的典型/最大电流消耗是多少?

谢谢、

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于此器件处于预发布状态、因此数据表中未包含此信息。

    电源电流确实具有线性关系、并提供 AVDD=5V 时的模拟电源电流。

    因此 、对于标准模式、3.3V 时 AVDD 的近似值为6.6uA

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    因此、6.6uA 是典型值、但最大预期值是多少?

    谢谢、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    此项目是否有更新?

    谢谢、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    应用相同的线性关系、我估计会超过13uA

    此致

    Cynthia