This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122U04:ADS122U04同时连接到2个 PT100

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/861179/ads122u04-ads122u04-connects-to-2-pt100-at-the-same-time

器件型号:ADS122U04

大家好、

我的客户使用 ADS122U04、如下所示

它们将2个 PT100连接到 ADS122U04、并使用 REFP 和 REFN 作为 电流源 输出。 寄存器设置为:

Reg1=默认

Reg2=0x07

reg4=0x48

采样 PT100 (1)时:Reg0=0x04、Reg3=0xA0

采样 PT100 (2)时:Reg0=0x64、Reg3=0x18

但是,我们发现,如果 我们只将1个 PT100连接到 ADC,而将另一个 PT100断开连接,则 ADC 采样结果是正确 的 IDAC*电阻值。 如果我们同时将2个 PT100连接到 ADC,则采样结果不正确,始终小于 IDAC*电阻值。 请帮您分析一下。 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    由于我们刚刚在美国度过了一个漫长的假日周末、我对延迟回复表示歉意。  如图所示的配置是单端测量、其中每个测量中的模拟输入之一将 RTD 连接到 AGND。  这要求禁用并旁路 PGA。  此外、可应用于 PGA 旁路的最大增益限制为4。

    对于 PGA、寄存器0的配置设置为4、但 PGA 仍处于启用状态。  因此、PT100 (1)的正确设置应为 REG0= 0x05、PT100 (2) REG0=0x65。

    此致、

    Bob B