This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:借助 HSDC PRO GUI 软件、需要了解自动捕获 ADC 值的一个案例。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/858275/tsw14j56evm-with-hsdc-pro-gui-software-need-to-understand-one-case-of-auto-capturing-adc-values

器件型号:TSW14J56EVM

您好!

在浏览 HSDC PRO GUI 软件手册时、我可以看到、根据 SYSREF 信号的上升沿数据捕获会自动开始、如所示  

第 3.1.3.4.4节从从以下链接下载的文档的从主板读取捕获的存储器。

http://www.ti.com/lit/pdf/slwu087

但它被添加到第 3.1.3.4节中,该节使用多个 TSW14xxx 和 ADC EVM 进行使用触发选项的同步捕捉。

我的疑问是、在仅用作一个电路板时、我们是否可以为 TSW14J56EVM 使用这种基于 SYSREF 信号的捕获选项。

如果是、该过程是什么?

请尽快回复。

谢谢、

Ayyappan M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ayyappan、

    我们将查看您的问题、并很快返回给您。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向 问题添加更多详细信息。

    我们将使用 TSW14j56EVM、该 EVM 与具有适用于 DAQ 系统的 JESD204B 接口的 ADC EVM 相连。 我认为、在 HSDC PRO GUI 软件中无需为此配置从板。

    在这种情况下、我能否使用基于 SYSREF 信号的自动触发器来捕获 ADC 数据。 我是否应该使用我在上一帖子中查看的参考中提供的 ini 文件的编辑部分?

    谢谢、

    Ayyappan M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayyappan、

    您 可以在 ini 文件中将其设置为基于 SYSREF 的主触发模式、在这种情况下、FPGA 将生成与第一个 SYSREF 上升沿对齐的触发器(按下 CAPTURE 后) 在 TRIG OUT 引脚上接收相同的信号、并开始捕捉与下一个 SYSREF 上升沿对齐(必须使用连接 到 EVM 上两个连接器的 SMA 至 SMA 电缆从外部环回触发器)。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还需要一个小的确认、就是此 HSDC PRO GUI 软件是否可以在 Windows 10中工作。 有人提到它将在 Windows XP/7中工作。 只是想确认它将在 Windows 10上运行。

    谢谢、

    Ayyappan M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它适用于 Windows 10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能否获得一些示例二进制文件或数据文件以导入到 HSDC PRO GUI 软件中。

    我想使用它来探索分析窗口、它将对我们大有帮助。

    谢谢、

    Ayyappan M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayyappan、

    随附两个示例文件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../adc_5F00_capture1.bine2e.ti.com/.../adc_5F00_capture.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 可以在 ini 文件中将其设置为基于 SYSREF 的主触发模式、在这种情况下、FPGA 将生成与第一个 SYSREF 上升沿对齐的触发器(按下 CAPTURE 后) 在 TRIG OUT 引脚上接收相同的信号、并开始捕捉与下一个 SYSREF 上升沿对齐(必须使用连接 到 EVM 上两个连接器的 SMA 至 SMA 电缆从外部环回触发器)。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好、

    感谢您提供示例文件。

    我有几个疑问。

    1) 1)在 ini 文件中设置为基于 SYSREF 的主触发模式、这是否与 用户指南文档 第20页中提供的内容相同?

    2)我们必须从 ADC EVM 接收到 TSW14J56 EVM 的三个通道、其中两个通道具有相同的采样率、另一个通道具有不同的采样率。

    在这种情况下、我无法为使用的两种不同采样率提供每通道的样本、因为只有一个输入字段。

    那么、在编辑任何配置文件时是否有任何选项可为不同通道分配每个通道的样本、并在相应通道中捕获所需样本后停止捕捉?

    请回复。

    谢谢、

    Ayyappan M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayyappan、

    您能更详细地解释#2吗? 我不知道如何同时捕获使用不同采样率的 ADC 通道。 GUI 不允许这样做。

    此致、

    Jim