器件型号:TSW14J56EVM
您好!
在浏览 HSDC PRO GUI 软件手册时、我可以看到、根据 SYSREF 信号的上升沿数据捕获会自动开始、如所示
第 3.1.3.4.4节从从以下链接下载的文档的从主板读取捕获的存储器。
http://www.ti.com/lit/pdf/slwu087
但它被添加到第 3.1.3.4节中,该节使用多个 TSW14xxx 和 ADC EVM 进行使用触发选项的同步捕捉。
我的疑问是、在仅用作一个电路板时、我们是否可以为 TSW14J56EVM 使用这种基于 SYSREF 信号的捕获选项。
如果是、该过程是什么?
请尽快回复。
谢谢、
Ayyappan M.