This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:双极 DAC -读回 DAC 引脚的输出电压?

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/861092/amc7834-bipolar-dacs---reading-back-the-output-voltage-of-the-dac-pins

器件型号:AMC7834

大家好、

是否可以读回双极 DAC 上实际设置的电压? 我的`m 是-我将一个值写入正确的寄存器、它起作用-但在某些情况下、当位于 DAC 中的 AMC 后面的器件发生故障时、可能会有高电流流动(无论方向如何) 如果我尝试将 AMC 钳位到-5V、那么实际上该引脚上还有另一个电压会导致 DAC 似乎无法钳位到-5V。

但我想知道正确的电压。 这是在内部实现的 AMC 吗?

谢谢、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marks:

    感谢您的查询。 我的同事保罗将在感恩节假期后的星期一对你作出回应。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    有4个 ADC 通道(称为 ADCINTn)在内部连接到双极 DAC。  在 ADC MUX 寄存器中启用它们将允许您读回它们。  这应该是您要查找的内容。

    谢谢、

    Paul