请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC7834 大家好、
是否可以读回双极 DAC 上实际设置的电压? 我的`m 是-我将一个值写入正确的寄存器、它起作用-但在某些情况下、当位于 DAC 中的 AMC 后面的器件发生故障时、可能会有高电流流动(无论方向如何) 如果我尝试将 AMC 钳位到-5V、那么实际上该引脚上还有另一个电压会导致 DAC 似乎无法钳位到-5V。
但我想知道正确的电压。 这是在内部实现的 AMC 吗?
谢谢、
Markus