This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD18:模糊性 AFE58JD18 EVM 和数据表 AFE58JD18 (SBAS708)

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18, AFE5816, AFE5828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859988/afe58jd18-ambiguity-afe58jd18-evm-and-datasheet-afe58jd18-sbas708

器件型号:AFE58JD18
主题中讨论的其他器件: AFE5816AFE5828

数据表中的 D14和 G13规格为不连接。

在 AFE58JD18 EVM 中、D14以10uF 的电容旁路至 GND、G13以1uF 的电容旁路至 AVDD_M。

什么是正确的?

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED、  

    感谢您选择 TI 的 AFE! TI 的 AFE 包括整个系列的器件。  这些引脚为 AFE5816和 AFE5828器件保留。 因此、一个 EVM 可以支持多个 AFE。  

    如果您只打算使用 AFE58JD18、请参阅数据表。 当然、如果您计划使用 AFE5816或 AFE5828、则可以遵循 EVM 设计。  

    谢谢!



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回答。 在使用 AFE58JD18的情况下、如果存在电容器、是否会造成"损害"?

    此致、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED、  

    为安全起见、请将这些盖板保持卸载状态。   

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我们正在调查上8个通道的问题。

    信号在这些通道上显示一些奇怪的偏移跳跃、并且存在一种奇怪的噪声类型(尖峰)。

    我们不知道 AFE58JD18的内部构建块、但也可以这样做
    耦合到内部架构(例如、1..8是 ADC1、9-16是 ADC-2、ADC 具有单独的电源引脚)?

    此致、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED、  

    我看到您的问题。 这些耦合电容器仅与 VGA 裸片相关、不会影响 ADC 穿孔。  

    该 ADC 具有单个裸片、但数字块可分离为上8通道和下8通道。  

    您能查看芯片的顶部标记吗? 芯片有生产日期代码、显示生产日期。 如5xxxx 或6xxxx。 由于这是一个 NDA 器件、您能否提供电子邮件进行更多讨论?   

    不确定这是单个事件还是常见事件。 如果您需要一些示例进行调试、我们很乐意提供。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    如何在不向全球受众发布电子邮件地址的情况下提供电子邮件地址?

    谢谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED、  

    也许您可以尝试此电子邮件列表

    mysecuresoftware_medical@list.ti.com  

    谢谢!



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请检查前面提到的电子邮件地址。 我已向您发送了一封电子邮件

    此致、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED

    听起来不错。 我们一直通过电子邮件回复。 我们可以交换比公共论坛更多的详细信息。

    谢谢!