主题中讨论的其他器件: AFE5816、 AFE5828
数据表中的 D14和 G13规格为不连接。
在 AFE58JD18 EVM 中、D14以10uF 的电容旁路至 GND、G13以1uF 的电容旁路至 AVDD_M。
什么是正确的?
谢谢、
ED
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ED、
我看到您的问题。 这些耦合电容器仅与 VGA 裸片相关、不会影响 ADC 穿孔。
该 ADC 具有单个裸片、但数字块可分离为上8通道和下8通道。
您能查看芯片的顶部标记吗? 芯片有生产日期代码、显示生产日期。 如5xxxx 或6xxxx。 由于这是一个 NDA 器件、您能否提供电子邮件进行更多讨论?
不确定这是单个事件还是常见事件。 如果您需要一些示例进行调试、我们很乐意提供。
谢谢!