尊敬的所有人:
我想在下图中询问 Rload。
我们的客户询问我可以接受多少 Rload。
数据表未具体描述 Rload 的范围、参考数据中仅显示 Rload = 300Ω Ω。
允许的最大 Rload 是多少?
此致、
是的、奥特伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想60Ω 的600Ω 是一个排印错误、意思是。 在这种情况下、是的、我指的是不包含任何可选升压电路的600Ω Ω 负载。
当我说 600Ω 有余量时、我是说在规格中的保护带和与升压电路串联的小尺寸电阻之间、您将不会对驱动 600Ω 产生任何问题、 不一定有如此大的裕度、以至于您可以将负载延长 150Ω Ω。 它很可能适用于大多数器件、但如果可能、我建议为 AVDD 增加一些额外的余量。 即使是1V 也会有所帮助。