This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:Rload 的值

Guru**** 2443770 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859124/dac8750-the-value-of-rload

器件型号:DAC8750

尊敬的所有人:

我想在下图中询问 Rload。

我们的客户询问我可以接受多少 Rload。

数据表未具体描述 Rload 的范围、参考数据中仅显示 Rload = 300Ω Ω。

允许的最大 Rload 是多少?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流源通过一个被称为顺从电压的技术规格来表示最大负载限制、对于 DAC8750为2V。 这意味着满量程电流流经负载时、负载上产生的最大电压必须小于 AVDD-2V。

    例如、在24V AVDD 和20mA 满量程电流的情况下、最大负载阻抗为1100欧姆(22V/20mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin

    感谢你的答复。

    让我检查两点。
    1.是否可以识别出您在下图中写的"负载阻抗"只是 Rload?

    2.我们的客户正在考虑 AVDD 高于17V。 如果17V 时的最大输出电流为20mA、Rload 的最大允许值是否如下所示?

    最大输出电压:AVDD-2 (v)= 17-2 = 15V
    Rload 的最大允许值:15 (V)/20mA = 750Ω Ω

    3.根据上面的计算,Rload 认为可以使用600Ω Ω。 正确吗?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的规格仅说明了内部元件的特性、其中高侧电流源电流镜中的增益设置电阻器值已知、输出 PMOS 的特性已知。 使用外部组件时、这将取决于所选的 BJT 和20 Ω 电阻器的值(由于升压引脚基本上位于该电阻器和 PMOS 之间、因此您仍将在内部通过增益设置电阻器)。 不过、与数据表规格相比、影响很可能很小。

    我想对于600欧姆、您有足够的裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的公爵

    感谢你的答复。

    "我认为600欧姆的电阻有足够的裕度。"

    是否可以识别上面一句中提到的60Ω 是 Rload 的值?

    此外、上述句子中提到的"裕度"是否意味着与的最大值相比存在裕度

    Rload (750Ω 从我们客户的条件中获得)?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想60Ω 的600Ω 是一个排印错误、意思是。  在这种情况下、是的、我指的是不包含任何可选升压电路的600Ω Ω 负载。

    当我说 600Ω 有余量时、我是说在规格中的保护带和与升压电路串联的小尺寸电阻之间、您将不会对驱动 600Ω 产生任何问题、 不一定有如此大的裕度、以至于您可以将负载延长 150Ω Ω。 它很可能适用于大多数器件、但如果可能、我建议为 AVDD 增加一些额外的余量。 即使是1V 也会有所帮助。