Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM, DDC264
主题中讨论的其他部件:、 DDC2256
您好!
使用 DDC264EVM 时、我能够通过在电路周围提供适当的屏蔽来将噪声降低至6ppm 左右、这与 DDC264的数据表相匹配。 这是通过将所有10Mohms 电阻器从 DDC264的输入接地来实现的。 通过降低电阻器值、由于电阻器中的约翰逊噪声、噪声预计会增加。 不应存在任何1/f 噪声、因为没有电流流经电阻器。 我的问题是、当使用较低的电阻值(228k、56k 或18k)时、噪声比预期的高3-4倍。 据我所知,RMS 噪声应遵循 sqrt (4*KB*T)/(R * 2* Tint))。
对于160us 的积分时间和设为3 (37.5pF)的增益、DDC264的增益应接近1040ppm/nA。 对于56k 电阻器、我应该会看到30pA 的电流噪声、相当于接近30ppm。 我看到的接近105ppm。 对于其他电阻器值、同样的模式也是如此。
您能否指出如何解决此问题?
此致、
阿尔