This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:约翰逊噪声高于预期

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857797/ddc264-higher-johnson-noise-than-expected

器件型号:DDC264
主题中讨论的其他部件:DDC2256

您好!

使用 DDC264EVM 时、我能够通过在电路周围提供适当的屏蔽来将噪声降低至6ppm 左右、这与 DDC264的数据表相匹配。 这是通过将所有10Mohms 电阻器从 DDC264的输入接地来实现的。 通过降低电阻器值、由于电阻器中的约翰逊噪声、噪声预计会增加。 不应存在任何1/f 噪声、因为没有电流流经电阻器。 我的问题是、当使用较低的电阻值(228k、56k 或18k)时、噪声比预期的高3-4倍。 据我所知,RMS 噪声应遵循 sqrt (4*KB*T)/(R * 2* Tint))。

对于160us 的积分时间和设为3 (37.5pF)的增益、DDC264的增益应接近1040ppm/nA。 对于56k 电阻器、我应该会看到30pA 的电流噪声、相当于接近30ppm。 我看到的接近105ppm。 对于其他电阻器值、同样的模式也是如此。

您能否指出如何解决此问题?

此致、

阿尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine、您好!

    欢迎来到 TI e2e 论坛!

    感谢您评估 DDC264器件。

    有关噪声的问题、器件系统专家将在明天再次与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine、您好!

    您对第一段的所有解释都是正确的(实际上并不重要)。 只有一个小问题(不影响任何东西)是、由于积分器的输入偏置不完全为零、因此实际上有一个非常小的电流流经电阻器。

    第2段的计算也是正确的、实际上、我不得不与设计人员交谈、以确定差异的来源。 当您使电阻器变小时、输入电流噪声增大时、似乎还有其他输入电压噪声源(无法对详细信息进行评论)。 该集成输入电压噪声约为6.2uV、这将在接近测量值时产生约110pA (6.2uV/56k)的噪声。 如果我们的理论是正确的、那么对于较小的电阻器、您应该使用相同的常数获得较大的数字(反比关系)。 更改积分时间也不应产生太大的差异、因为该项不依赖于它(30ppm 确实如此、但相比之下、它很小)。

    我们在这里很好奇、想知道您为什么要尝试使用较小的电阻器、不过... 我将继续将此帖子标记为已解决、但如果您能够实际验证(或不验证)理论、请不要犹豫、不要对此发表评论。

    此致、
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    6.2uV 噪声说明了我要测量的内容。 非常感谢您的快速且乐于助人的回复。

    此致、

    阿尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 感谢您的提问! 我自己学到了一些东西:)

    如前所述、如果您发现任何其他不一致之处、请告知我们...

    此致、

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    我的 DDC2256在其输入端是否呈现相同的噪声(6.2uV)? 如果较低、如果噪声较低、此部件也可以满足我的要求。

    此致、

    Antoine  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine、您好!

    必须在这里找到人来回答这个问题。 我不知道... 让我检查一下...

    此外、由于该部件处于 NDA 状态、我将向您提供 PM、并将其脱机。

    此致、
    教育