Other Parts Discussed in Thread: THS4509
主题中讨论的其他器件:THS4509
您好!
我想在我的设计中使用 THS4509作为输入放大器。 输入信号是单端源。
我注意到该放大器的增益为3.84。
对于满量程差分输入、每个输入 INP 和 INM 引脚必须在(VCM)之间对称摆动
+ 0.5V)和(VCM–0.5V)
我的问题是:EVM 的输入电压范围是多少? (J6上的电压是多少?)
谢谢
田镇
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: THS4509
您好!
我想在我的设计中使用 THS4509作为输入放大器。 输入信号是单端源。
我注意到该放大器的增益为3.84。
对于满量程差分输入、每个输入 INP 和 INM 引脚必须在(VCM)之间对称摆动
+ 0.5V)和(VCM–0.5V)
我的问题是:EVM 的输入电压范围是多少? (J6上的电压是多少?)
谢谢
田镇
您好、Yizhen、
不,我认为这不是错误,但需要进一步澄清。 请阅读用户指南的第2.2.3.2节(模拟输入选项2)。
http://www.ti.com/lit/ug/slwu067c/slwu067c.pdf
它提到、这两个电阻器(R23和 R24)可能需要调整大小。 在我看来、您需要将其删除。
此致、
Dan