This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4142EVM:ADS4142EVM 的输入

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859993/ads4142evm-the-input-of-ads4142evm

器件型号:ADS4142EVM
主题中讨论的其他器件:THS4509

您好!

我想在我的设计中使用 THS4509作为输入放大器。 输入信号是单端源。  
我注意到该放大器的增益为3.84。

对于满量程差分输入、每个输入 INP 和 INM 引脚必须在(VCM)之间对称摆动
+ 0.5V)和(VCM–0.5V)


我的问题是:EVM 的输入电压范围是多少? (J6上的电压是多少?)

谢谢

田镇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yizhen、

    只需快速查看原理图、J6在未施加输入时不存在任何电压。 当您想要驱动 THS4509时、需要从外部源(J9和 J11)提供电压轨。 这些电源轨(以及 THS4509的增益)将决定施加到 J6上的信号的大小。 我相信最佳的轨电压是5VDC 和0VDC。

    执行一些快速数学运算时,输入应该大约为1Vpp/3.48 =~287mVpp。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的回答、

    R38R46和 R23R24是否会用作分压器电路? 



    此致
    伊镇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yizhen、

    如果您使用 THS4509驱动 ADC 模拟输入、则需要移除 R23、R24和 C15、因为 THS4509已经设置了共模、并且您不需要任何终端、因为可能需要使用变压器输入。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但仅在数据表中:  删除了:R82、R84、R94、R97、R98

    这是错误吗?

    此致 
    伊镇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yizhen、

    不,我认为这不是错误,但需要进一步澄清。 请阅读用户指南的第2.2.3.2节(模拟输入选项2)。

    http://www.ti.com/lit/ug/slwu067c/slwu067c.pdf

    它提到、这两个电阻器(R23和 R24)可能需要调整大小。 在我看来、您需要将其删除。

    此致、

    Dan