This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8734:读取失败

Guru**** 2932900 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855444/dac8734-read-fail

器件型号:DAC8734

一旦我对 DAC8734进行降序、reg0的值应该为0x003C、但是芯片返回0x0000、我确定芯片已降序、并且负载引脚被接至 GND。

我的 PCB 板上有45个 DAC8734芯片、其中只有一部分发生读取失败。

我更改了 FPGA 的主 SPI 代码版本(所有45个芯片均可通过 FPGA 的 SPI 访问)、有些芯片在正常之前无法读取、但有些芯片在正常之前可以读取、有些芯片在之后无法读取。  

FPGA SPI 代码应该很重要、如果我找不到它、这里是读取 reg0的完整波形:

上面波形的缩放:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在下面捕获了 SCK 和 CS 上升/下降沿波形、所有信号都在芯片引脚附近进行了测试、测试探针的带宽为6GHz。

    我不认为信号质量差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 我将会浏览您的查询。 它看起来像是一个时序问题。 我明天会回来。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了两个实验来进行调试:

    1、在芯片 IC 附近的 SCK 和 GND 之间添加一个22pF 电容器、失败的访问变为正常、然后我移除电容器、它会发生 agian 故障。 我不记录波形。

    2、我的 PCB 板上没有保留电容器、因此我尝试另一种类似的方法、更改 FPGA 中 SCK 的驱动强度

    我已经尝试了4mA/8mA (默认值)/12mA、只有4mA 在我的5个测试 DAC8734芯片中都很好、在8mA 中、第三个芯片访问失败、12mA、第一个失败。 我有4mA 的 SCK 波形:

    信号质量差会导致访问成功、因此我感到非常困惑和无助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、期待您的参加!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、4mA 驱动强度仍然有问题、存在这样的现象:

    SDI 输入:   1000、0000、0000、0000、0000、0000 (0x800000)

    SDO 输出: 1000、0000、0000、0000、0011、1100 (0x80003C)

    然后:

    SDI 输入:   1000、0000、0000、0000、0000、0010 (0x800002)

    SDO 输出: 0000,0000,0000,0000,0000,0110(0x000006)

    然后:

    SDI 输入:   1000、0000、0000、0000、0000、0000 (0x800000)

    SDO 输出: 1000、0000、0000、0000、0000、0100 (0x800004)

    我重复此操作、条件相同。

    复位 DAC8734对其进行去复位、现象和返回的值不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我发现数据表第24页的一些内容使我感到困惑:

    和第11页上的独立模式时序图:

    1:哪一个是正确的?

    2:什么是 NOP 命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以帮帮我吗?

    我认为 IC 存在错误或数据表未提及的一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复迟到了。 您是否按照第2页和第22页的注释(2)中指定的电源定序进行了操作?

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我已仔细检查了电源序列:

    5V (DVDD)→3.3V (IOVDD)→-17V (AVSS)→+17V (AVDD)→+6.5V (Vref)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 您是否还检查了加电期间 AVSS 和 AVDD 之间的间隙、如绝对最大值表的注释(2)中所述?

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、AVSS 的斜升速度早于 AVDD、它达到-16V、然后+17V (AVDD)启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是另一个波形组:

    我发送到两个 DAC8743的数据是0x8000AF、  

    但是 SDO 返回的结果并不相同、第一个是0x00024F、这是错误的、第二个是0x80003C、这是正确的。

    错误的 IC 和正确的 IC 在 PCB 上共享相同的电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为芯片有严重的错误、如果 SDI 下降沿和时钟上升沿同时出现、则芯片内部可能会出现意外的时钟干扰。

    我希望 TI 可以检查一下、毕竟这款芯片是十年前发布的、从那时起就从未更新过。

    我必须考虑在未来的 DI还要 中止 DAC8734计划。