This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:从 RLD 放大器输出 miail 电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859152/ads1292r-outputting-midrail-voltage-from-rld-amp

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件:ADS1299

我正在尝试输出 miail 参考[(AVDD+AVSS)/2]、根据我的3.3V 电源、该参考电压应为1.65V。

为此、我已将 RLD_AMP 连接到 RLDREF_INT (reg 0Ah = 2)、并将其从通道1和通道2 (reg 06h = 32)上断开。 在理论上、我应该只是缓冲 miail 电压。 然后、我将该信号路由到 IN1P。 我在 ADS1299上尝试过这种方法、它工作正常(配置如上所示、5Vdd、CHAN 2输出2.5V)。

但是、我不是执行 Middrail、而是在输出端测量3.3V 电压。  

RLD 放大器上的反馈无源器件为1Mohm 和1nF (50V)-所有其他相关的 paThings 都是内部的。

有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完整寄存器设置为:

    01h = 0x01

    02h = 0xa3

    03h = 0x10

    04h = 0x81

    05h = 0x60

    06h = 0x20

    07h、08h、09h = 0x00

    0Ah = 0x02

    0Bh = 0x0c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    感谢您的发帖。

    请将0x03写入寄存器0Ah。 我意识到表中的复位值为"0x02"、但这是一个错误。 位0必须始终设置为1。

    您的两个帖子之间存在一些差异。 请阐明以下内容:

    1. 您能否确认地址06h 使用的值? 是0x32还是0x20? 由于您希望将 RLD 放大器配置为仅作为直流中等电源缓冲器、因此正确的值将为0x20。
    2. 是否将 RLDOUT 信号应用于 IN1P 或 IN2P? 目前、通道1已断电并配置为输入短路(地址04h = 0x81)。
    3. 当您将 RLDOUT 信号路由到 IN1P 时、会对 IN1N 施加什么电压?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于寄存器06h、我一直使用0x20 (十进制为32)-抱歉、基址不一致。 在最近的测试中,我实际上只是在探测 RLDOUT,因此通道1短路/断电。 我将在修复 reg 0Ah 之后返回到路由它-我希望这是问题所在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在将寄存器0Ah 设置为0x03 (否则保持与上述相同的寄存器设置)后、直接探测 RLDOUT 相对于芯片模拟接地的输出-我仍然看到~3.3V。 不确定原因。 是否有办法直接探测 RLDREF -也许是以某种方式短接到 Vdd?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    只是另一个寄存器设置校正-地址09h 应设置为0x02 (位1必须设置为1)。

    请断开 RLDOUT 与任何输入的连接、然后再次尝试测量此值。  无法直接探测内部 RLDREF 电压。 但是、由于存在对 RLDINV 的虚拟短路、您可以尝试探测此节点。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有用! 谢谢