主题中讨论的其他器件:ADS1299
我正在尝试输出 miail 参考[(AVDD+AVSS)/2]、根据我的3.3V 电源、该参考电压应为1.65V。
为此、我已将 RLD_AMP 连接到 RLDREF_INT (reg 0Ah = 2)、并将其从通道1和通道2 (reg 06h = 32)上断开。 在理论上、我应该只是缓冲 miail 电压。 然后、我将该信号路由到 IN1P。 我在 ADS1299上尝试过这种方法、它工作正常(配置如上所示、5Vdd、CHAN 2输出2.5V)。
但是、我不是执行 Middrail、而是在输出端测量3.3V 电压。
RLD 放大器上的反馈无源器件为1Mohm 和1nF (50V)-所有其他相关的 paThings 都是内部的。
有什么想法?