This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们打算使用 ADC12DJ3200EVM 对高于奈奎斯特的信号进行采样、因此我们对 ADC 的全频率响应感兴趣。 ADC12DJ3200的规格要求可用输入频率范围>10GHz。 但是、在随附的 ADC12DJ3200EVM 评估板数据表的图14中、在3GHz 以上观察到强纹波。 我们还在实验中测量了这些参数。 仅在 ADC12DJ3200的数据表中未观察到此类纹波。
我们的问题是、这些纹波是由于 EVM 板在3GHz 以上频率下的阻抗不匹配造成的。 如果是、这将对我们的系统性能产生负面影响。
我们希望获得以下问题的答案:
1) 1)这些纹波的来源是什么?
2) 2)我们是否可以通过硬件修复或其他修改来减少 ADC12DJ3200EVM 频率响应中的这些纹波?
3) 3) TI 是否提供在 ADC12DJ3200 (DC-10GHz)的整个频率范围内具有更平滑频率响应的其他解决方案、或者他们能否推荐其他评估板?
谢谢、
Brandon Buckley
您好、Brandon、
纹波源是在扫描 EVM 以实现通带平坦度时在较高 GHz 频率下累积的驻波。
减少这些纹波的方法 在一定程度上是经验性的、需要在平衡-非平衡变压器的输出和转换器的输入之间采用 TPAD 结构。 这似乎效果最好。 请参阅随附的图片以供参考。 缺点是这会增加前端的损耗、平衡-非平衡变压器初级侧或前级需要更多的增益。
最后、根据您对10GHz IF 采样的评论。 全功率 BW 是转换器的 BW、用于确保转换器正常工作、并在移动到下一次采样采集之前准确采集样本。 在数据表中、DJ3200的全功率 BW 为8GHz。 网络上有一些应用手册以术语来讨论这些差异。
转换器的用户或样本带宽要小得多、我将在设计中对此进行检查。 我的担心是、您的应用在10GHz 时无法采集准确的样本。 可能需要考虑在转换器前面使用宽带 T/H、但我意识到这会使系统更加复杂。
此致、
Rob
尊敬的 Rob:
非常感谢您的回答。
我有几个后续问题:
1) 1)阻抗不匹配是否导致了驻波? 如果是、在哪里? 平衡-非平衡变压器之间的关系?
2) 2) T 垫如何减少驻波? 它是否改善了平衡-非平衡变压器的阻抗匹配?
3) 3)评估板中未包含 T 垫的原因是什么? 是否有具有 T 焊盘并因此减少纹波的电路板?
谢谢、
Brandon
Brandon、
请查看以下问题的答案:
1) 1)阻抗不匹配是否导致了驻波? Rr:是 的、如果是、在哪里? 平衡-非平衡变压器之间的关系? RR:是的
2) 2) T 垫如何减少驻波? 它是否改善了平衡-非平衡变压器的阻抗匹配? RR:是的、没错、它是一个不匹配的焊盘、可减弱平衡-非平衡变压器和输入之间来回的驻波。
3) 3)评估板中未包含 T 垫的原因是什么? RR:我不确定、我是 TI 的新员工。 我相信他们不希望客户这么频繁地使用它。 我得到了一些确认。 是否有具有 T 焊盘并因此减少纹波的电路板? rr:我不这么认为、但我再次要求对此进行确认、以查看是否有任何可用的信息。
希望这对您有所帮助。
此致、
Rob
您好、Brandon、
要返回问题3、其他电路板在平衡-非平衡变压器的输出和 ADC 的输入之间提供了 Tpad。 可以通过几种方法来实现这一目的。 ADC12DJ5200RF ADC 器件具有相同的引脚排列、且引脚兼容。
我建议购买5200RF EVM、并使用5200RF ADC 进行测量、或在5200RF EVM 上交换 DJ3200 ADC。
希望这会有所帮助。
此致、
Rob
尊敬的 Rob:
很高兴听到这个消息。 我在线查看了数据表、但找不到频率响应曲线。 您知道这款新电路板实现了多大的纹波抑制吗?
谢谢!
-Brandon
您好、Brandon、
可以看到一些纹波抑制、但可能没有 您想要的那么多。
输入网络的目标是什么? 10GHz@-3dB? 通带平坦度为1dB? 您可以使用的最大值是多少?
请记住、在解嵌入 PCB 寄生效应后、数据表中 DJ3200上的频率响应平坦度是 ADC 本身。 如我们所讨论的那样、在前端上添加输入网络会改变此响应、您通常会看到驻波的纹波效应、但我也忘了提到 PCB 的 SMA 输入连接器以及平衡-非平衡变压器本身。
此前端的平衡-非平衡变压器是一个 Marki BAL-0009SMG。 它的额定频率为9GHz、因为它开始降低其复杂阻抗变化变得更加激进、并开始增加纹波效应。 更宽的 BW 平衡-非平衡变压器在这方面也应该有所帮助。 在 DJ3200 EVM 上、有一个旁路选项、 允许 使用外部模块平衡-非平衡变压器。
此致、
Rob