主题中讨论的其他部件:ADC12DJ3200、 ADC12DJ5200RF
您好!
我们打算使用 ADC12DJ3200EVM 对高于奈奎斯特的信号进行采样、因此我们对 ADC 的全频率响应感兴趣。 ADC12DJ3200的规格要求可用输入频率范围>10GHz。 但是、在随附的 ADC12DJ3200EVM 评估板数据表的图14中、在3GHz 以上观察到强纹波。 我们还在实验中测量了这些参数。 仅在 ADC12DJ3200的数据表中未观察到此类纹波。
我们的问题是、这些纹波是由于 EVM 板在3GHz 以上频率下的阻抗不匹配造成的。 如果是、这将对我们的系统性能产生负面影响。
我们希望获得以下问题的答案:
1) 1)这些纹波的来源是什么?
2) 2)我们是否可以通过硬件修复或其他修改来减少 ADC12DJ3200EVM 频率响应中的这些纹波?
3) 3) TI 是否提供在 ADC12DJ3200 (DC-10GHz)的整个频率范围内具有更平滑频率响应的其他解决方案、或者他们能否推荐其他评估板?
谢谢、
Brandon Buckley