This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS2807:SPICE 模型和隔离方案

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS2807

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857181/ads2807-spice-model-and-isolation-schemes

器件型号:ADS2807

您好!

我想在 ADS2807之前激励一个抗混叠滤波器、
我可以为此 ADC 获取 SPICE 模型吗?或者、如果我将 ADC 的输入作为与3pF 电容器并联的1.25M 电阻器进行激励、是否正常?

ADS2807评估板输入端的变压器电路是否可用于隔离信号的射频接地和电路板的模拟接地?
您是否有描述 ADS2807隔离和抗混叠的任何应用手册或电路。  

谢谢、此致、
乔治。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我们将查看您的问题、并很快返回给您。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    我们没有该器件的 SPICE 模型。 使用1.25M 和3pF、如您所述。 变压器无法隔离 RF 和模拟 GND。 此电路板只有一个接地平面。 此器件的唯一可用信息是 TI 网站产品文件夹中的信息。

    此致、

    Jim