Other Parts Discussed in Thread: ADS2807
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS2807 您好!
我想在 ADS2807之前激励一个抗混叠滤波器、
我可以为此 ADC 获取 SPICE 模型吗?或者、如果我将 ADC 的输入作为与3pF 电容器并联的1.25M 电阻器进行激励、是否正常?
ADS2807评估板输入端的变压器电路是否可用于隔离信号的射频接地和电路板的模拟接地?
您是否有描述 ADS2807隔离和抗混叠的任何应用手册或电路。
谢谢、此致、
乔治。