This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60504:哪种散热焊盘正确?

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/858009/dac60504-which-thermal-pad-is-correct

器件型号:DAC60504

大家好、

在第46和47页的数据表中、与下图类似、即使 IC 只有1个封装、这些散热焊盘也是不同的。  

哪一个是正确的数据?

此致、

Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    感谢您的查询。 您所显示的第一幅图是指示性图。 第二个是封装上用于指示引脚1位置的可用器件。 数据表中用于创建 PCB 库的焊盘图案数据将对您有所帮助。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    精密 DAC 应用工程师 Uttam Sahu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahu、

    您是说第二张图片是正确的吗?

    如果是、第一个问题会让我们感到困惑、请修改图片。

    无论如何、我相信焊盘图案布局在第48页。

    此致、

    Koyo