This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7029-Q1:串行接口

Guru**** 1472385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/858025/ads7029-q1-serial-interface

器件型号:ADS7029-Q1

您好!

我想确认串行接口,您能给我一些意见吗?

问题1.
我的理解是否正确,即当/CS 下降时 SDO 变为“0”,SDO 保持“0”直到 SCLK 下降?

问题2.
我的理解是否正确,即在使用 FPGA 采集数据时使用 SCLK 的上升沿,因为在/CS 信号下降后 SDO 数据与 SCLK 的下降沿同步切换?

问题3.
我的理解是否正确,即2位的零数据总是作为虚拟位添加到输出数据中?

问题4.
我的理解是否正确,即 SDO 的 D0在 SCLK 的第9个下降沿输出?

问题5.
即使第10个 SCLK 下降,SDO 是否仍保持 D0?

问题6.
即使第11个 SCLK 下降,SDO 是否仍保持 D0?

问题7.
D0是否保持直至/CS 变为高电平?

问题8.
当/CS 为低电平时 SCLK 是否能保持高电平?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1. SDO 将保持其最后的状态、直到 CS 被置为有效(变为低电平)、甚至直到 SCLK 开始。 然后在第二个 SCLK 下降沿输出 MSB。 数据表的第8.3.4节对此提供了更多详细信息。

    2. 数据在 SCLK 下降时从器件输出、因此主机应在 SCLK 上升沿读取数据

    3. 数据传输帧中有两个前导零。 数据表的第8.3.4节 对此提供了更多详细信息

    4. 正确

    5. SDO 在第10个 SCLK 下降沿之后变为低电平第8.4.12节、正常运行期间的偏移校准提供了更多细节

    6. SDO 在第10个 SCLK 下降沿之后变为低电平并保持低电平。 第8.4.12节"正常运行期间的偏移校准"提供了有关这方面的更多详细信息

    7. 在 CS 上升后、SDO 恢复到三态、这意味着它将保持它处于的最后一个状态。 第8.4.12节"正常运行期间的偏移校准"提供了有关这方面的更多详细信息

    8. 您是否指的是时钟拉伸、其中 SCLK 不会遵循一致的周期? 我尚未在器件上进行测试、但这似乎违反了时序要求。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia-San、

    感谢您提供信息。

    如果我有客户的其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤