您好!
我想确认串行接口,您能给我一些意见吗?
问题1.
我的理解是否正确,即当/CS 下降时 SDO 变为“0”,SDO 保持“0”直到 SCLK 下降?
问题2.
我的理解是否正确,即在使用 FPGA 采集数据时使用 SCLK 的上升沿,因为在/CS 信号下降后 SDO 数据与 SCLK 的下降沿同步切换?
问题3.
我的理解是否正确,即2位的零数据总是作为虚拟位添加到输出数据中?
问题4.
我的理解是否正确,即 SDO 的 D0在 SCLK 的第9个下降沿输出?
问题5.
即使第10个 SCLK 下降,SDO 是否仍保持 D0?
问题6.
即使第11个 SCLK 下降,SDO 是否仍保持 D0?
问题7.
D0是否保持直至/CS 变为高电平?
问题8.
当/CS 为低电平时 SCLK 是否能保持高电平?
此致、
加藤