请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8734 主题中讨论的其他器件:ADS1278、 DAC81408
您好!
我想使用 AVDD/AVSS =+/- 15V、AGND = SGND = 0V
REFGND = 0.25V、REF = 5.25V 增益、共4个配置
这在最大额定值范围内、因为 REFGND 可能与其他接地端相差0.3V。但我的问题是它是否按预期工作、即:CAD 中间代码应输出为0V、摆幅甚至应约为0V。 此方案是否有其他问题?
此致、Tobi