This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:测试模式下的噪声问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/856525/ddc114-noise-issue-in-test-mode

器件型号:DDC114

您好!

我目前正在使用具有定制板的 DDC114。

在测试模式下、我在通道1上的范围7中获得以下值。  当我读取数据表时、在带0pF 检测器的范围7上、噪声应为3.7 RMS 噪声(PPM FSR)。

在3 Σ 时、它应转换为11.1 峰峰值(PPM FSR)。 现在、FSR^x 11.1ppm = 11.64计数噪声峰峰值。

我在我的定制板上得到大约20-25 (下图)。


您能否确认我的计算结果良好并且我的电路板上有问题?  

提前感谢您、Cyril。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、西里尔、

    我目前正在查看您的问题、并将很快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、西里尔、

    20-25个计数的峰峰值噪声(FSR RMS 噪声的~3.7ppm)对于0pF 检测器的范围设置7似乎有效。

    直方图表示中的噪声振幅展示了以均值为中心的高斯(正常)分布。

    根据您需要的噪声覆盖范围、您可以选择 峰峰值与 RMS 的比率(也称为 峰值系数)。

    通常情况下、峰值系数为6.6 (+/- 3.3 Σ)或6 (+/- 3 Σ)、具体取决于您是希望覆盖99.7还是99.9%。