Other Parts Discussed in Thread: DDC114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DDC114 您好!
我目前正在使用具有定制板的 DDC114。
在测试模式下、我在通道1上的范围7中获得以下值。 当我读取数据表时、在带0pF 检测器的范围7上、噪声应为3.7 RMS 噪声(PPM FSR)。
在3 Σ 时、它应转换为11.1 峰峰值(PPM FSR)。 现在、FSR^x 11.1ppm = 11.64计数噪声峰峰值。
我在我的定制板上得到大约20-25 (下图)。
您能否确认我的计算结果良好并且我的电路板上有问题?
提前感谢您、Cyril。