This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC088S085:fSCLK 和1/fSCLK

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855610/dac088s085-fsclk-and-1-fsclk

器件型号:DAC088S085

您好!

您能告诉我数据表 P.8“AC 和时序要求”中 fSCLK 和1/fSCLK 的规格吗?

fSCLK 标称值和最大值是否正确? (标称值:30MHz、MAX40MHz?)
此外、1/fSCLK 最小值和标称值是否正确? (最小值:25ns、标称值:33ns?)


如果数据表正确、请告诉我们您对此有何看法。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    感谢您的查询。 它实际上是重复的信息。 25ns 典型时钟周期对应于典型的40MHz SCLK 频率、33ns 最小时钟周期对应于最大30MHz SCLK 频率。

    它肯定是重复的信息。 但我看不到任何矛盾。  

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam-San、

    感谢你的答复。
    规格描述是否正确?
    我认为 fSCLK 最大值为40MHz、NOM 为30MHz。
    如果您错了、请告诉我如何考虑该规格。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

    似乎有一个拼写错误。 我刚刚检查了这个部件的12位型号、描述如下。 有道理。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam