This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:FSR=4.096时的偏移误差

Guru**** 2519530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/856249/ads1015-offset-error-in-fsr-4-096

器件型号:ADS1015

尊敬的专家:

我是否可以向您学习单端 FSR=4.096时的失调电压误差?

我在数据表*电气特性*中的 FSR=+/-2.048中发现偏移误差仅为+/-0.25LSB。

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、


    FSR =±4.096V 时的偏移误差与 FSR =±2.048V 时的偏移误差大致相同。 您可以查看数据表中的典型特性曲线来查看偏移行为。 通过图4、您可以看到各种 FSR 的偏移:

    对于 FSR=±2.048V 和±4.096V、失调电压将约为电压的两倍、但 LSB 的失调电压将大致相同。


    吴约瑟