This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7812B:电容负载稳定性

Guru**** 2532980 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855968/amc7812b-capacitive-load-stability

器件型号:AMC7812B
主题中讨论的其他器件:AMC7836AMC7812

大家好、

我想知道以下两个参数是否具有相同的含义。

AMC7836的最大容性负载参数:

AMC7812B 参数的容性负载稳定性:

我不确定 AMC7812B 的最大容量负载是多少。 您能为我澄清一下吗?

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是相同的规格。 我们试图重新措辞以使定义更加明确,但仍然存在一些混乱。 基本而言、我们尝试描述 DAC 上仍可保证 DAC 稳定的最大容性负载。 因此、在 AMC7812和 AMC7836中、我们都说如果负载为10nF 或更低、则输出将保持稳定。 不需要最小电容。

    请注意、在 AMC7836中、我们显示了10nF 负载下 DAC 输出的小信号响应。  您可以看到一些过冲、但输出确实会稳定。

    谢谢、

    Paul