This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:当 VDD 为3.3V 时、负载电流为0V 至 Vout

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80508, DAC53608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/853120/dac80508-load-current-from-0v-to-vout-when-vdd-3-3v

器件型号:DAC80508
主题中讨论的其他器件: DAC53608

当 VDD=3.3V 时、0V 至 Vout 的负载电流可以承受什么?  

您是否有测试数据或图来描述它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电气特性表表示规格是在 VDD 为2.7V 至5.5V 之间时收集的。 因此、该表适用于您请求的3.3V VDD 情况。

    在第8页、您将找到直流输出阻抗。 这适用于整个线性运行区域。 被认为是线性的取决于系统中 VDD 和 VREF 的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回答、下面是另一个问题

    我们计划使用 VDAC 进行加热、并按以下结构产生6mA 电流、但 DAC80508和 DAC53608的 VDAC 是否至少可以承受6mA 电流? 如果没有,您是否有任何 IC 解决方案(4端口或8端口 VDAC,组合 I2C 功能)可以为我们提供建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杰里科、

    DAC80508和 DAC53608均可将6mA 电流驱动至负载。  这不应成为任何一个问题。

    谢谢、

    Paul