Other Parts Discussed in Thread: ADS1204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1204 主题中讨论的其他器件: TPS81256
您好!
我将 ADS1204与3.3V 电源配合使用、用于 AVDD 和 BVDD 输入及其内部基准发生器。 我不知道这是否会影响其性能、假设内部基准发生器在 AVDD 的3.3V 电源电压下工作良好。 您能告诉我内部基准是如何工作的?