This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1204:电源建议

Guru**** 2927640 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854813/ads1204-power-supply-recommendation

器件型号:ADS1204
主题中讨论的其他器件: TPS81256

您好!

我将 ADS1204与3.3V 电源配合使用、用于 AVDD 和 BVDD 输入及其内部基准发生器。 我不知道这是否会影响其性能、假设内部基准发生器在 AVDD 的3.3V 电源电压下工作良好。 您能告诉我内部基准是如何工作的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Raul、

    请参阅 数据表的建议运行条件。 您将看到 AVDD 不应低于4.75V。  

    我们无法保证器件(或基准)在 AVDD 使用3.3V 电压时如何工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    您能否建议在此应用中使用具有低纹波电压的升压 DC-DC 转换器?
    我找到了 TPS81256。 你推荐它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Raul、

    我使用的是 ADC、而不是直流/直流转换器、因此让我将这篇文章移到他们的论坛上、他们应该能够提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arul 和 Alexander:

    数据表显示了 TPS81256的工作范围。  如果它适合应用、那么它应该是好的选择。

    让我关闭这里的主题。  如果您希望我们推荐、您可以添加新帖子以重新打开它、请告诉我们您的规格。   

    谢谢、

    Yohao XI、应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!