请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ3200EVM 您好!
我一直在 JMODE0中使用 FS = 2GHz 的 ADC12DJ3200EVM。 我将附加我使用过的.ini 文件。
当我使用 ADC GUI 将 FS 增加到2.7GHz 时、我不再能够读取数据、而是获得了一个 time_out_error。
我仍然能够切换回 fs=2GHz 并获取数据。 此外、我仍然能够在 FS = 1.6GHz 时读取数据。
我猜我需要编辑.ini 文件和/或使用不同的固件文件。
谢谢、
Alex