This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:当我在 ADC GUI 中增大 FS 时、我会得到 Timed_out_error

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854102/adc12dj3200evm-when-i-increase-the-fs-in-adc-gui-i-get-timed_out_error

器件型号:ADC12DJ3200EVM

您好!

我一直在 JMODE0中使用 FS = 2GHz 的 ADC12DJ3200EVM。 我将附加我使用过的.ini 文件。

当我使用 ADC GUI 将 FS 增加到2.7GHz 时、我不再能够读取数据、而是获得了一个 time_out_error。

我仍然能够切换回 fs=2GHz 并获取数据。 此外、我仍然能够在 FS = 1.6GHz 时读取数据。

我猜我需要编辑.ini 文件和/或使用不同的固件文件。

谢谢、

Alex

e2e.ti.com/.../ADC12DJxx00_5F00_JMODE0.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了问题。 我向 HSDC Pro 指出了错误的数据速率。 我在输入2.7G 的时候应该是5.4G。之前、我错误地向 HSDC Pro 指示了2G 而不是4G、它没有导致错误、所以我在更改频率之前没有意识到有问题。