This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7750:器件在测试过程中损坏、从电源到接地的电阻较低

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/788057/dac7750-devices-becoming-damaged-during-testing-become-low-resistance-from-power-to-ground

器件型号:DAC7750

我们一直在使用该器件测试原型板、该器件在测试和/或处理失败时一直运行良好、直至沿线路的某个位置。 然后、观察到器件在 AVDD 至 GND 之间具有低电阻。 我们有三种情况:5欧姆、25欧姆和45欧姆。 我们通过工作台电源提供30伏电压、该电源不应具有任何上电过压瞬变。 此故障模式是否指示任何特定原因? 此时、我们只能推测它是上电问题或 ESD 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    我的同事将于周一返回给您。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    我有几个问题可以更好地理解这个问题:

    1.您能否提供原理图供审核?
    2.您正在进行何种测试、器件在哪个点发生故障?
    3.您能在上电时提供 AVDD/DVDD 的示波器捕获吗? 这可能与加电相关、例如快速 AVDD 开启。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、输入来自光隔离、由30个电源提供的5V 电源供电。 我们对电路中允许的电容量有一定的限制、这与我们遵守的某些标准相关、这解释了小功率滤波值。 请注意器件引脚与接口连接器的直接连接。

    我们所做的测试是将1K 欧姆的输出接地、并在通过 SPI 发送命令时检查电压以确认电流电平。 性能一直没有问题、直到器件发生故障、这在随后的一些上电时可见、并且电源由于过流而限制输出。

    我将很快捕获电源上升范围图像。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    这是在 VDD_CUR_LOOP 测量的吗? 由于旁路电容器很小、我希望斜坡更快、但这可能是由于使用了电源。

    电容器 C88和 C89小于我的建议值、当输出切换时、可能会导致 AVDD/DVDD 上出现瞬态。 不过,我不能肯定这是失败的原因。

    是否在启用输出的情况下连接/断开负载电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是在 VDD_CUR_LOOP 和 GND_CLP 之间测得的。 加电速度相当慢、因为这是工作台电源的行为。

    我们没有在启用输出的情况下连接和断开负载电阻器。 当发现故障时、它已通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    那么、该故障只会发生在循环通电上电时、不会启用 DAC7750输出? 如果您能够可靠地重现故障、我建议将 C88和 C89更改为更大的电容值。 可能需要为每个器件添加一个1uF 的并联电容、然后重复测试、以查看故障是否仍然发生。 我意识到您有意限制电容。 您的原理图非常简单、因此我不知道还有什么问题。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    是否有此主题的更新?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下周、我们将向未损坏的电路板添加一些瞬态抑制器(如 DAC7750评估板中的抑制器)

    并查看它是否能够持续运行并在不发生故障的情况下进行循环通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    明白了、让我知道结果。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 AVDD 和接地之间以及 IOUT 和接地之间放置了瞬态电压抑制器(ST 微电子器件型号 SMBJ30A-TR)。

    我们对五个电路板进行了此操作、并对它们进行了彻底测试。 到目前为止、DAC7750还没有损坏。 我们似乎有一个解决方案。

    如果 TVS 元件已经解决了我们的问题、可能是由于 ESD 事件、或者是我们不知道的电源行为错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对第六块电路板进行了相同的修改、然后我们无意中将30V 电源热连接到电路。 尽管存在 TVS 器件、但这会损坏 DAC7750。

    是否已知 DAC7750会受到高 dV/dt 的损坏? 它是否与没有滤波电容器来缓冲 AVDD dV/dt 的"热插拔"情况不兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    如果 dV/dt 非常高、则可能会损坏该器件。 即使 AVDD 网络上的电容更大、此"热插拔"仍可能导致损坏、但电容肯定会有所帮助。 在大多数应用中、使用缓慢斜升电源。 如果您需要热插拔功能、我建议添加电容甚至串联电阻以降低充电速度。 或者、您可以使用某种电压监控器类型器件来尝试控制 AVDD 电压。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在一个装置上尝试了10欧姆的串联电阻以及 TVS、这似乎是为了保护它不受30V 热连接的影响。 这只会提供一点合规电压能力。

    我们在另一个装置上进行了30V 热连接(没有电阻器、只有 TVS)、它从封装顶部弹出了一个小火山口。

    您可能需要考虑在数据表中添加有关 dV/dt 危险的注释。