This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484EVM:CLKIN 不工作...

Guru**** 2762995 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786245/dac3484evm-clkin-not-working

器件型号:DAC3484EVM
主题中讨论的其他器件:ADC-WB-BBCDCE62005LMK04828DAC3484

我将使用来自 LMK04828B_EVM CLKout0+/-的153.6MHz LVPECL20输出来驱动 J9 CLKIN 输入。  我已将发射极电阻降低至120欧姆、并设法在板载 CDCE62005 IC 的主时钟输入的2V 偏置上获得600mV 的信号。  我想我需要帮助来使这个 CDCE62005芯片运行。  上电后、到 J13连接器的 FPGA 时钟输出具有来自 U3P/N 输出的信号输出(即 DAC3484EVM 软件控制选项卡的 CDCE62006选项卡上的 Y3:FPGACLK1) 因此、我知道 DAC3484EVM 可以正常工作、并且我甚至将其连接到 TSW1400运行、看到它可以正常工作。  我显然做了一些错误、但我不知道是什么。  CLKout0+/-连接到 ADC-WB-BB 平衡-非平衡变压器。  无论是否使用 R1/R3电阻器、信号幅值的差异都不大。 下面是我对这两张卡的设置。  LMK04828B_EVM 可以正常工作、但 DAC3484EVM 未检测到我的时钟输入信号并在 U3P/N 上生成所需的131.072MHz 输出

e2e.ti.com/.../LMK04828_2D00_dual_2D00_loop_2C00_-10-MHz-to-122.88-MHz-to-3072-MHz-to-153.6-MHz.txt

e2e.ti.com/.../DAC3484EVM_5F00_setup_5F00_registers.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ron、

    我建议首先尝试从外部测试设备注入 J9 CLKIN 时钟源、以查看是否已将到 J9和 J9连接器的连接正确焊接到 EVM。 在某些情况下、由于机械应力、SMA 连接器中心引脚可能无法正确接触。 尝试按照 EVM 用户指南中的说明将 J9 CLKIN 功率提高到更高、以查看是否可以改善这种情况。 也许您可以使用烙铁触摸焊接。 如有必要、请联系您的 EVM 供应商以更换 EVM。

    您还可以在 DAC3484 EVM GUI 中运行默认设置脚本、该 GUI 已知良好的测试设置可消除时钟芯片配置的变量。 默认脚本已设置为1228.8MSPS 的 DAC 以及在时钟分配模式下使用 CDCE62005的983.04MSPS 的 DAC。 如果您想将 CDCE62005设置为 PLL 模式、我们还提供了一些配置。

    对于默认 EVM 设置范围之外的 CDCE62005更高级配置、我们可能需要向您推荐时钟论坛以获得更多帮助。 他们在帮助高级设置方面拥有更多的专业知识。
    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我尝试使用具有1.5Vrms 输入信号的信号发生器来运行 CDCE62005、就像 DAC3484EVM 文档中的示例所说的那样。  我在 Y2和 Y3上没有输出(设置为524.288MHz FDAC 和131.072MHz FPGACLK1)。  我在 CDC_IO1和 CDC_IO1\输出上都看到2.7VDC 电平

    下面是我尝试的设置:

    e2e.ti.com/.../DAC3484EVM_5F00_setup_5F00_registers_5F00_19_5F00_2MHz_5F00_input_5F00_131_5F00_072MHz_5F00_FPGACLK1_5F00_Y3.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron、

    我指的是:
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DAC348x\EVM Configuration File Released

    如果您希望我们尝试您的设置、您必须更具体地了解您的应用以及从时钟链到 DAC 设置的每个设置。
    我正在寻找一个图表来描述您所做的工作(即时钟速率、内插、NCO 等)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面链接的设置是一个设置、它在 PRI_REF+上接收19.2MHz、1.5Vpk 正弦波并在 Y3上产生131.072MHz LVDS 信号、在 Y2上产生524.288MHz LVDS 信号。 我尝试了这种设置,因为我的测试设备中有一个0-30MHz 信号发生器。 这是因为 J9上的 DAC3484EVM CLKIN 信号电平过低、而该信号电平最初是 LMK04828B_EVM 模块发出的153.6MHz LVPECL20 CLKout0、这是我的最终目标。 我尝试通过 FMC 连接器向 FPGA_CLKOUT 线路发送131.072MHz LVDS 时钟、并使用524.288MHz 将16倍插值时钟用于 DAC。

    我的最终目标是参考输入时钟153.6MHz (LMK04828B_EVM CLKOUT0输出、以10MHz 输入时钟为基准)和 FPGA_CLKOUT/N 131.072MHz 和 DACCLK 524.288MHz (即16倍插值)。  下面随附了153.6MHz 输入的 DAC3484EVM 设置。

    e2e.ti.com/.../DAC3484EVM_5F00_setup_5F00_registers_5F00_153_5F00_6MHz_5F00_in_5F00_524_5F00_288MHz_5F00_DACCLK_5F00_for_5F00_16x.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我将介绍 EVM 并返回给您。 希望在下周结束时。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 Rob Rodrigues 那里获得了一些帮助、能够为 FPGA_CLKOUT 信号获取131.072MHz 输出、但根据频谱分析仪、DACCLK 的530.2255MHz 输出似乎是非常低的信号电平、更像-68dB 信号强度附近的524.294MHz。  我需要一个快速示波器来查看信号、但现在我有了 RSA306频谱分析仪。  链接是我对此卡的设置。

    e2e.ti.com/.../4857.DAC3484EVM_5F00_setup_5F00_registers_5F00_153_5F00_6MHz_5F00_in_5F00_524_5F00_288MHz_5F00_DACCLK_5F00_for_5F00_16x.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    使用您的最新设置文件、我可以观察到针对 DACCLK 在 C3和 C4上测得的2Vpp 下524.294MHz 时钟(LVPECL 摆幅)。 此外、我还在2Vpp 下测量2Vpp FPGA 时钟。 测量是使用带 P6248 DIFF 探头的 Tektronics TDS5104B 示波器完成的。

    锁定 CDCE62005后、振幅看起来是正确的。 如果您需要调整频率、则必须与时钟团队离线处理此问题。 我现在将关闭此帖子。

    -Kang