Other Parts Discussed in Thread: DAC5682Z
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC5682Z 你(们)好
有人知道我们是否可以将 TI EVM GUI 用于我们的设计吗? 我是说 GUI 是否指定了电路板?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 John:
EVM GUI 旨在与 EVM 和通用评估配合使用。 EVM 确实能够转储工作寄存器写入集、从而允许您在设计中实现工作寄存器写入。 您必须使用自己的 SPI 总线工具和通信协议来实现这些寄存器写入。 如果您想在设计中使用相同的 FTDI USB 芯片、还可以考虑使用基于 LabVIEW 的 DLL。 您可以与讨论将 DLL 集成到其程序中的人员一起访问以下论坛主题。 一个人能够将其与 DAC5682z EVM 集成。
-Kang