This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5682Z:DAC5682Z EVM GUI

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5682Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/788176/dac5682z-dac5682z-evm-gui

器件型号:DAC5682Z

你(们)好  
有人知道我们是否可以将 TI EVM GUI 用于我们的设计吗? 我是说 GUI 是否指定了电路板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    EVM GUI 旨在与 EVM 和通用评估配合使用。 EVM 确实能够转储工作寄存器写入集、从而允许您在设计中实现工作寄存器写入。 您必须使用自己的 SPI 总线工具和通信协议来实现这些寄存器写入。 如果您想在设计中使用相同的 FTDI USB 芯片、还可以考虑使用基于 LabVIEW 的 DLL。 您可以与讨论将 DLL 集成到其程序中的人员一起访问以下论坛主题。 一个人能够将其与 DAC5682z EVM 集成。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/432855/1629194?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=dac348x%20ftdi#1629194

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang!
    感谢你的大力帮助。
    TI 一如既往地出色。